This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL/BTL 模式输出配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807425/tpa3255-pbtl-btl-mode-output-configuration

器件型号:TPA3255

您好!

在 PBTL 模式下、输出 A 和 C/B 以及 D 相互连接。 是否还可以连接 A 和 D / B 和 C、并在 BTL 中配置芯片、使两个输入对与同一信号在外部连接、但在相位中连接一个转换器、例如输入 A 和 D 输入+/输入 B 和输入 C -?

换句话说、配置"PBTL"或"BTL"的选择是否不仅改变了输入路由? 因为否则、您始终可以通过 BTL 和相应的输入接线获得 PBTL。 还是我错了?

最棒的

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 PBTL 连接、不仅需要输入配置、而且信号路径和输出级也需要内部路由。 我们按照数据表第28页中关于 PBTL 连接的建议进行操作。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、
    感谢您提供的信息和说明。 因此、仅推荐 PBTL 配置。

    重新分级
    Ralf