This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:将寄存器配置为发出最大声的声音

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842201/tlv320aic3104-configure-the-register-to-make-the-loudest-sound

器件型号:TLV320AIC3104

我们使用 TI TLV320AIC3104和 TPA2102D2作为功率放大器。 使用 HPLOUT 和 HPLCOM 驱动8 W 0.8欧元扬声器、声音不是很大。 我们如何配置 TLV320AIC3104寄存器、使声音响度最高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出共模电平设置为什么? 这将在寄存器40位 D7-D6中进行配置。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    我没有听到您的反馈。 您是否能够这样解决您的问题?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。