This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:请推荐可支持耳机/麦克风和 USB 接口的器件。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2900, PCM2900C, PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828391/pcm2912a-please-suggest-the-part-which-can-support-the-headphone-microphone-and-usb-interface

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2900PCM2900CPCM2902C

您好、先生、

请帮助我们向客户推荐支持耳机/麦克风和音频 USB 接口部分的器件。

有其他规格可供您参考:

支持耳机和线路输出、输出可达2Vrms。

2.(可选)耳机 OMTP/CTIA 检测。

3. USB 作为 UAC 设备

4.模拟单声道麦克风支持、但尚未决定差分或单端。

期待很快收到您的回复。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 是否可以选择 PCM2912A、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    PCM2912A 支持单声道 ADC 输入、该输入通常与麦克风搭配使用、同时还支持线路/耳机输出。  耳机输出为0.55*VCCA Vpp,可接入32 Ω 耳机负载。   

    VCCA 的标称值为3.3V、因此耳机负载的典型峰峰值输出电压为1.815Vpp 或大约0.64VRMS、看起来比您希望的低一些。

    您能否帮助澄清所需的 ADC 输入数、DAC 输出数?  我不确定您询问的某些电压电平是输入还是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的评论。

    目前、客户没有完全提供其要求、只有一些项目可供我们找到他们的候选人。

    我们会询问他们的详细信息、但我们可以首先与他们分享 PCM2912A。

    BTW、对于#2、PCM2912A 是否支持插孔类型检测?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    抱歉、还有一个问题、如果您有任何更好的备选器件、可以支持2Vrms 左右的耳机输出、单声道麦克风输入以及 USB 接口... 请与我分享。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我从客户要求中损失了1件商品。

    输出 SNR 应超过95dB、我认为 PCM2912A 无法满足其预期。

    您认为 PCM2900/2902可以达到他们的想法、如果 PCM2900/2902非常适合他们、您能帮他们回顾一下吗?

    支持耳机和线路输出、输出可达2Vrms。

    2.(可选)耳机 OMTP/CTIA 检测。

    3. USB 作为 UAC 设备

    4.模拟单声道麦克风支持、但尚未决定差分或单端。

    5、输出 SNR 应大于95dB。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    PCM2900C 似乎满足您的部分但并非全部要求。  模拟输出上的 SNR 为96dB、但输出电平仍将与 PCM2912A 相同。

    1)  您需要2Vrms (5.6Vpp)、但 USB 电源仅为+5V。  您将需要在某个位置对系统进行升压、以实现2Vrms 输出。  PCM2912A 具有集成式耳机放大器、但 PCM2900/2C 没有、因此您始终需要添加外部耳机放大器、您可以找到一个将 PCM29xx 输出提升至所需2Vrms 电平的放大器。

    2)  不包括在内

    3)  是的、这些是 UAC1.0器件。  有关如何将它们与 UAC2.0默认系统配合使用的信息、请参阅以下链接  :https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/778101?PCM2906C-PCM2906C

    4) 直接在 PCM2912A 上受支持-您需要具有 PCM2900/PCM2902C 的 MICBIAS 和前置放大器

    5)  PCM2900/2902: 96dB、PCM2912A:92dB。  请记住、您需要一个具有 PCM2900/2902的外部耳机放大器、如果设计不当、可能会对 PCM2900的 SNR 产生负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速回复、非常详细、并向我澄清问题。

    我将与客户分享我们的讨论、并尝试指导他们进行项目设计、希望我们能够完成项目设计。

    谢谢、

    乔治