This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PCM4220:如何使用 FPGA 驱动 pcm4220

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839287/compiler-pcm4220-how-to-drive-pcm4220-by-using-fpga

器件型号:PCM4220

工具/软件:TI C/C++编译器

如何使用 FPGA 驱动 pcm4220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于生成适当音频串行接口(ASI)信号的特定示例代码。  不过、您可能会发现可用的示例代码、然后您只需按照数据表音频串行接口部分中的说明为 PCM4220正确设置代码格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需给 PCM4220一个复位信号,数据输出,正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与大多数音频 ADC 一样、PCM4220不包含内部振荡器、需要提供外部 MCLK 信号有关如何连接 PCM4220 MCKI 输入的指导、请查看数据表第18页的"主时钟输入"部分。   

    您还需要根据配置音频串行接口的方式配置 FMT、FS 和 SUB HW 引脚。  在上面引用的主时钟输入部分之后的部分中有很多关于这一点的好信息。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm4220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      ℃VCC 电源4V VDD 电源3.3V,芯片表面温度超过50 μ V、这是否正常?

    什么是芯片热阻?