This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:PFFB

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3251, TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828937/tpa3221-pffb

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件: TPA3251TPA3222TPA3223

您好~

我看到了有关 TPA324X 和 TPA325X 的 PFFB 文档、以及 TPA3221如何? 我们可以 将电路用作 TPA3251吗?

 文档中的反馈因子是否是最佳选择?   以什么为基础 ?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA3221 PFFB 设计与 TPA325x 相同。 您可以参阅 TPA325x 的 PFFB 文档中的图2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    非常感谢 您的回复。 TPA3223和 TPA3222如何? 我找不到 TPA325X 的相应值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA32XX 系列是相同的。 PFFB 设计可实现更低的 THD 和更低的输出噪声。

    您可以选择根据您的设计要求添加或取消 PFFB 设计。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!