This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:硬件检查暂停:硬件 ID 不正确

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM, TAS5766MRMTEVM, TAS5825MEVM-SB, PUREPATH-CMBEVM, TAS5751MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839924/purepath-cmbevm-hardware-checks-halts-hardware-id-is-incorrect

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5766MDCAEVMTAS5766MRMTEVMTAS5825MEVM-SBTAS5751MEVM

将计算机重新安装到 Windows 10后、我无法从 PurePath 控制台完成硬件检查、因此无法跳转到调优过程。

主板在 Windows 的设备管理器中正确显示为声卡、我可以从 PurePath 连接、但不显示任何错误消息。

我已经尝试了主板两个样本的所有组合、分别与 TAS5766MDCAEVM 和 TAS5766MRMTEVM 组合在一起-结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保声音设置 USB-AudioEVMis 设置为默认设备、同时高级属性请选择16位48000Hz 格式、如下所示:

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回复。  很遗憾、我无法完成建议的操作-打开"行属性/高级"时、下拉框会被锁定/灰显、因此固定为16 b @ 44.1kHz。

    如何解锁设置? 还是被连接的主板锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议通过以下说明卸载设备。 关闭 PPCMB 电源、然后将 USB 重新连接到 PC。 驱动程序将再次自动安装。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试按照上述方法卸载并重新安装。 无法解决问题。

    甚至尝试在另一台 PC (运行 Win 10)上安装 PurePath -此处出现相同的问题:-(

    1. PurePath 是否与 Win 10不兼容?
    2. 我的两个 EVM 主板是否都存在缺陷或软件过时?

    也许我应该尝试找到 Win 7电脑、看看这是否会产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:实际的 PurePath 版本为 v3.0.6 (内部版本61)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在尝试在第三台计算机(Win 7)上安装时,我收到以下错误信息:-(

    • MCR 是否与 MATLAB 编译器运行时相关?

    三台计算机中的一台存在完整的 MATLAB 安装。 另一个上没有 MATLAB。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照以下 MCR 验证和安装步骤进行操作。

    e2e.ti.com/.../MCR-Verification.docx

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew!

    我遇到类似 TS 的问题。 我按照所有步骤安装了 MCR。  看起来一切都很好、i2c、通过 USB 传输声音。 但硬件检查模式中的错误非常烦人。

    我有 win10、 PurePath-CMBEVM Rev.G、 TAS5751MEVM、 TAS5825MEVM-SB。  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makauskas、

    您能否获取当前硬件检查结果? 它和以前一样吗?

    此外、请尝试使用另一个互联网连接。 有时公司的 IT 会阻止 PPC3访问。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    很抱歉我耽误了时间。  我尝试使用不同的互联网连接、但正如我想的那样、它没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于错误的默认采样频率/无法录制/回放、您是否按照 PPC3右侧面板建议修改 PC Sound 设置?

    如果已经检查并仍然报告此问题、建议向我发送电子邮件(matthew-miao@ti.com)。 我将循环软件团队进行检查。

    此致、

    Matthew