This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871:LM4871的输出是耳机,但耳机很热。 为什么?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828383/lm4871-lm4871-the-lm4871-output-is-earphone-but-the-earphone-is-very-hot-why

器件型号:LM4871

您好!

  我使用 LM4871来驱动 耳机、但 在插入耳机后 、耳机很热。  为什么? 下面是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供 LM4871原理图部分。

    您能否提供有关您使用的耳机的详细信息? 不使用耳机时、LM4871是否很热?

    您能否尝试卸下 D36和 D37组件并检查问题是否仍然存在?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

      非常感谢。

      我移除了 D36和 D37 耳机、耳机仍然很热。

     但我移除了输出 电容器(10uF)、 耳机正常。 我将检查原因。

    谢谢

    此致。

    柠檬水