This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766是否有音量控制?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828870/tas5766m-is-there-a-volume-control-for-the-tas5766

器件型号:TAS5766M

在 TAS5766M 数据表的“处理流程”部分(SLAS965D–2018年10月修订)中,第7.4.7.5节(第32页)列出了一个“立体声音量控制”块。 它在图43下方指出、音量块可在-110dB 至+6dB 范围内以0.5dB 的步长进行调节、包括0dB 至12dB 的固定增益块。

 我找不到任何可设置为0.5dB 增量的音量控制寄存器设置。

在寄存器列表中、这些是似乎控制增益/音量的唯一寄存器:

  • 第1页/寄存器2 (十六进制0x02)
  • 左/右通道的模拟增益、可设置为0dB 或-6dB
  • 第1页/寄存器7 (十六进制0x07)
  • 左/右通道模拟+10%增益、可设置为正常幅值或+10%(0.8dB)升压幅值

数据表中是否缺少一些寄存器说明?

数据表是否不正确、且增益只能从0dB 更改为-6dB?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查看下面用于 TAS5766M 的 Linux 驱动程序、您将看到一些显示如何调节音量的 C 代码。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是写入0x2C 页来更改卷。  数据表中似乎没有记录此页面。

    如果没有记录音量控制寄存器、这是否在未来的芯片修订版本中可以删除?  

    音量控制寄存器是否会发生变化或是否锁定在产品中?


    谢谢、

    Dave Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dave、

    这些音量控制寄存器已修复。

    实际上 、TAS5766M 已经是一个有点旧的器件。 我们不会对其进行任何更改。

    Andy