This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:PLL 频率

Guru**** 2480825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828655/tlv320aic3104-pll-frequency

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我认为我们可以 通过寄存器"第0页/寄存器3:PLL 编程寄存器 A"等来更改 PLL 频率。

我的客户正在考虑在 器件工作期间通过设置寄存器来改变 PLL 频率。

它能实现吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、  

    我不建议在器件运行时更改 PLL。  只有当从44.1k 的倍数变为48K 的倍数、 或者改变 PLL_IN 时钟时、才需要更改 PLL。  

    如果需要更改在寄存器2中完成的采样率、  这还要求在切换前关闭 ADC/DAC。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    TI 是否有任何可更改 PLL 工作频率的编解码器?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、  

    不可以、 我们的编解码器都没有为此目的进行过加电。  

    此致、

    -Steve Wilson