This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:LM4755静音引脚工作

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841616/lm4755-lm4755-mute-pin-functioning

器件型号:LM4755

我使用 LM4755的基准设计电路

我不知道"静音引脚"的功能

如果我保持打开状态、会出现什么触觉?

我们是否需要晶体管驱动电路根据参考图提供5V 电压  

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    MUTE 引脚用于禁用两个放大器。 它需要2V 的最小电压才能实现正确的静音功能。 较低的电压不会产生任何影响。 外部晶体管驱动电路是可选的。 您可以提供此解决方案或其他可用解决方案、例如微控制器或任何其他电压源、以启用或禁用静音功能。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    只需确认即可  

    MUTE=0V 启用或禁用

    如果我们保持开放状态、会怎么样?

    信号会放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    如果 Mute = 0V、放大器将启用、输入信号将被放大。

    我不建议将其悬空、因为在发生噪声或干扰时可能会有静音事件的风险。 如果不使用该引脚、我建议将其下拉至 GND。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。

    我一直将其保持在开路状态、并想知道为什么输出不会出现。

    将连接到 GND 并进行检查。

    您是否推荐任何不带微控制器的电路?

    在打开(或应用 VCC)期间禁用静音引脚、一段时间后禁用静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    请尝试将其连接到 GND、并告知我它是否正常工作。

    如果您不打算在设备工作时使用静音功能、则无需外部电路。 连接到 GND 的下拉电阻器。 但是、如果您要启用和禁用静音功能、则需要外部控制。 电压控制开关或晶体管、如典型应用示例。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、

    PIN2已将其连接至 GND。

    我的电源是24VDC

    我注意到电压保持直流偏置。

    引脚1 (OUTA)-1.2V

    PIN2 (MUTE)-0V

    引脚3 (INPUTA)-2.8V

    PIN4 (VCC)-24V

    PIN5 (GND)-0V

    PIN6 (偏置)-2.8V

    我在输入端施加了500mV 交流信号、并且输出有所不同(见下面的附件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    感谢您提供的信息。

    您能否还提供 LM4755原理图部分? 这只是为了更好地解决这个问题。

    您已将哪些组件连接到输出端? 您使用的是哪种负载?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    输出时,我没有连接扬声器->它现在已打开

    原理图部分。

    讨论结束后、连接到 GND 的 MUTE 引脚。

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    如果连接输出负载、您是否有不同的结果?

    此外、您能否尝试减小输出电容器(Co)。 您可以尝试1uF 至0.1uF 的电容值吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我没有加载任何电阻器、因此扬声器不在输出端、而是打开进行测试。

    由于频率限制为300Hz 至8kHz、我将仅在测试中尝试1uF 至0.1uF

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    请告诉我您的测试结果如何。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    遗憾的是、我为 BOAS 引脚提供了24V 电压、因此似乎它出现了故障。

    现在、我使用另外3个新 IC 进行了检查、但 VCC 和 GND 的阻抗显示为9.3k、但在提供电源后、它会像地狱般发热。

    对于上述测试、我仅使用 VCC 和 GND、未连接其他电路。

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    只需确认一下、您是否从外部为 BIAS 引脚供电? 该引脚不得加电、只需连接到外部电容器即可。  

    您的电路是否仅在连接 VCC 和 GND 时损坏? 您能否验证 LM4755引脚之间是否存在短路?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是我方面的错误做法

    我有另外3个 IC、它们是新鲜的库存、但 VCC 和 GND 显示了9.3k 的可弹劾性、但当它加电时、它会像地狱一样发热。

    供参考。 我仅连接 VCC 和 GND (图中未显示其他电路)

     

    我已经订购了另外5件、因此也会进行同样的检查。

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    很抱歉、有很多问题。 这是为了更好地解决这个问题。

    您是否仅为该测试连接 VCC 和 GND? 我是说、没有去耦电容器? 其余引脚是否悬空?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我仅连接了用于测试的 VCC 和 GND (其余引脚悬空、没有去耦电容)

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    今天、我获得了一套全新的 LM4755

    其中、我检查了 VCC 和 GND 之间的互阻抗(9.3K)。

    在连接 VCC (引脚4)和 GND (引脚5)(其他引脚悬空)时、18V 时电流仍然大约为160mA、并且仍然从可变电源获取更多电流、其发热如地狱般。

    我是否必须做额外的事情来避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    散热器是否连接到散热焊盘与 GND?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    未连接散热器。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    可以尝试连接它吗? 如数据表中所述、当使用的电压超过16V 时、需要散热器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已串联万用表并测量电流

    电流在16V 时约为160mA、并且会持续上升。

    根据图、它显示的电流小于20mA。

    我将尝试使用散热器选项并返回给您。

    但是、您仍然可以与使用相同 IC 的客户核实其功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    能否与使用 LM4755的其他人联系?

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已经连接了散热器、但它仍然需要很大的电流。

    如第三版所示、我再次制造了新的应用电路、但仍然发热。

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    我已经对 LM4755进行了一些测试、连接电源时它不会发热。 为了更好地解决这个问题、我需要您的原理图和布局。 我需要设计文件、而不是您共享的数据表中的工程图。 通过这种方式、我们可以清晰地看到所有联系、并向您指出可能的根本原因。

    可以提供这些文件吗?

    提前感谢您。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已经使用原理图中所示的相同组件根据数据表制作了原理图理想电路。

    为了更加精确、对于少数 IC、我仅连接了 VCC 和 GND (其他所有引脚均为开路-未连接到任何人)。

    请分享您的原理图吗?

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、

    解决了一半问题。

    我已将引脚7和8短接(之前为悬空)、现在它不消耗或加热、它按照预期工作。

    我观察到的一点 是、对于静音引脚、当它打开(悬空)时、它会放大信号;当静音引脚连接到 GND 时、它会放大信号。

     

    我们还需要生成+5V

    从下表中、我没有看到 VCC 增加了什么影响。


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    您需要至少2V 的电压才能将器件置于静音模式。

    关于表1、必须放置这些建议的 R 和 C 值、以避免出现 PoP 问题。 如果 MUTE 引脚快速从低电平更改为高电平、则输入和输出端可能存在直流电平。 该直流偏移会导致爆音问题。

    放置 RC 滤波器以缓慢地使器件静音、从而避免此类问题。 RC 选择取决于 VCC 电平。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您提供信息。

    我的资格是、我需要从 VCC (+24V)转换+5V 吗?

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我没有得到数据表中所写的语句。

    您能不能更好地解释一下我的电路、因为您已经了解了我的电路。

    我使用的是引脚1和引脚3 (2中的任意一个通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    关于+5V 和 VCC 的问题、无需从 VCC 电源生成+5V 电压。 该表仅介绍了不同+5V 和 VCC 组合的推荐 R 和 C 值。

    您所附的段落提到了由于输入(尤其是同相引脚)和输出接近而产生振荡的风险。 这种接近可能会导致正反馈路径。 因此、它将导致振荡。 为了避免这种问题、建议对输入进行交流耦合。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的解释。

    我有几个引脚断开。

    引脚7-INA

    引脚8-outa

    引脚9-NC

    我应该连接0.1uF (C2、C7)非极性电容器并使其保持开路、如下面的原理图所示。

    我的操作仅使用一个通道(INB、OUTB)。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    必须将未使用的模拟输入 INA (引脚7)连接到连接到 GND 的0.1uF 电容器。

    OUTA (引脚8)和 NC (引脚9)必须悬空。 如果不使用输出电容器、则可以将其从 OUTA 中移除。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    我将关闭此 E2E 主题、因为主题发生了一些变化。 但是、如果您需要有关设计的其他信息或帮助、请随时开始使用其他主题的新 E2E 主题。 我们很高兴为您提供支持。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。

    感谢您回答我的问题。

    您能为静音逻辑提供帮助吗?

    我们花了很多时间,但尚未就此得出结论。

    您是否有更简单的解决方案?