This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:线路输入电阻

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828770/tlv320aic3106-line-input-resistance

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

TLV320AIC3106数据表(SLAS509F)清楚地说明了 MIC 输入电阻(9.5节)、但没有任何有关线路输入电阻的信息。 可以假设它们相同吗?

如果我的支持正确且 MIC 和线路输入相同、为什么 MIC/线路输入电阻如此大? 我有一个线性输出信号、输出阻抗为600 Ω。 我想我不能将这条线直接连接到麦克风上的 AIC MIC 输入,不是吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AClemotte、  

    请注意、数据表中的电阻适用于单端输入。  如果输入是差分输入、 则当路由到单个 ADC 时、差分输入电阻为80k、衰减= 0dB。  

    线路/麦克风输入电阻相同。  600 Ω 线性输出是一个非常旧的标准、它在专业音频中仍然很常见、 但在一般情况 下并不常见、对于消费类电子产品而言、典型的线性输出通常在10千欧范围内。  

    您仍可以将600欧姆线路源连接到此设备的输入端。  我们通常使用音频精密分析仪测试该器件、模拟发生器的输出阻抗为600欧姆。

    此致、

    -Steve Wilson