This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何处理"DIS_DSP"位于 DEVICE_CTRL_2寄存器

Guru**** 2480225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828620/tas5805m-how-to-deal-dis_dsp-at-device_ctrl_2-register

器件型号:TAS5805M

我想知道如何处理"DIS_DSP"位。

如果我将 DIS_DSP 位更改为复位"1"、它是否可以作为正常操作自动返回"0"?

还是应该再次在 DIS_DSP 位写入"0"?

提前感谢

Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgard、

      当该位设置为1时、意味着 DSP 将被禁用并且 clk 停止。 器件输出设置为 HIZ。  

    如果您不想将器件设置为 HIZ、则用途不是使用 DSP 配置。 您只需保留 DSP 默认设置即可。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    非常感谢!! 我会尝试。

    此致

    Edgard