This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:在低功耗水平(200mW)下、语音频带(6kHz)中具有高 THD+N

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828064/tpa3126d2-high-thd-n-in-voice-band-6khz-at-low-power-levels-200mw

器件型号:TPA3126D2

我们现在已经使用 TPA3126EVM 进行了测试、我们可以测量我们在设计上测量的相同高 THD+N 峰值。 如果我们将 D 类开关模式从混合模式更改为 BD、THD+N 曲线会发生变化并略有改善。

混合模式是数据表中规定的设置、而6kHz 下规定的 THD+N 数字要好得多。 我们的设置为26V PVCC 和4 Ω 负载、因此我们与图6第9页进行了比较。

另请参阅 TPA3116EVM THD+N 测试、该测试要好得多、并与数据表内联。 由于 TPA3116EVM 测量正常、我们相信我们的测试设置正常。

作为参考、我们的 AP 测量设置:

  • 差分输入。 输入端子无 GND。
  • 平衡浮点输出配置。 来自 AP。
  • 从 AP 到 EVM 上 PGND 的机箱 GND。
  • 4欧姆负载。
  • 从4 Ω 负载触点到 AP 输入的差分输出。
  • 22-22kHz 带宽
  • LE03 PSU 26V、不带电容板。 扫描限制在25W 以下的输出功率。
  • AM 引脚 GND 根据 EVM 默认设置、与 LE03主板配置相同。

根据我们的测试、由于 THD+N 峰值是在 TPA3126EVM 上测量的、我们认为问题可能出在我们设计实现的放大器 IC 上?

此致

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在低电平下、THD+Noise 主要由噪声决定。 6kHz 时的 THD+N 峰值与 FET 死区时间有关。

    希望这能为您提供帮助。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。

    TPA3126上的性能是否符合预期?

    TPA3126数据表中未显示低功耗时的高6kHz THD+N 峰值(请见下文)、THD+N 大约为0.1%

    谢谢

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    今天我与设计人员确认、THD+N 峰值与混合模式占空比开关有关。  例如、 当从15%切换到 30%时、将出现 THD+N 峰值。 这是混合模式字符。

    此致、

    Derek