This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:ADC 器件建议

Guru**** 2819285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1860, TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828546/pcm1808-recommendation-of-adc-part

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: PCM1860TLV320ADC3100

您好!

通过查看 PCM1808的规格、我们需要一个具有1.8V VDD 的 ADC、如 PCM1808。  

主要规格:
- 2通道输入
->48kHz/16位
- VDD=1.8V

其他要求将与 PCM1808相同、是否有任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patty、

    硬件控制的最接近部分是 PCM1860。 它具有3.3V 的单电源、而不是单独的模拟和数字电源。  

    要移至具有1.8V 数字电源的器件、您需要类似 TLV320ADC3100的器件、尽管它通过 I2C 进行了一些更复杂的配置设置、而不是 PCM1808上的简单硬件控制。

    此应用为何需要1.8V 数字电源?

    此致、