This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:与16位、48kHz、1.536MHz 应用兼容?

Guru**** 2480505 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828148/dit4096-compatible-with-16bit-48khz-1-536mhz-application

器件型号:DIT4096

大家好、

我想在 I2S 源将是蓝牙模块的应用中使用 DIT4096。 BT 模块格式可能会改变、但基本模式如下:

  • BT 模块=主器件、DIT4096 =从器件
  • 16位 I2S
  • BCK = 1.536MHz (32*FS)
  • LRCK = 48kHz

我相信只有软件控制的版本才能支持16位 I2S。 那么、如果我们坚持使用由软件控制的 DIT4096、它能支持这个应用吗? 我认为答案是肯定的,但我想得到确认。 谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您提供的信息似乎符合数据表要求、因此应支持应用。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我了解到这个应用程序不使用软件控制的版本。我们通过硬件引脚将 DIT4096设置为 I2S (从器件)模式、但只从蓝牙源提供16位数据。 我的假设是、由于 DIT4096处于受控模式、其串行输入移位寄存器(在 DIT4096内)将不起作用、并且将仅在16位(来自 BT 源= I2S 主器件)时钟、此时 L/R 时钟(也来自 BT I2S 主器件) 翻转以在另一个通道中开始计时。

    您同意还是不同意?

    谢谢、

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的理解是、您需要发送完整的24位。 如果要发送16位数据、则可以添加8个填充位。  

    此致、
    Aaron