This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:采样率设置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827920/tlv320dac3100-sample-rate-setting

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

如果采样率= 48kHz、BCLK = 1.536MHz、DAC3100是否支持32*FS 的比率?

仅查找在数据表中具有 BCLK=3.072MHz@48kHz FS 的样本设置。

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TKS、

    是的、TLV320DAC3100在从模式和主模式下均可支持16*FS、20*FS、24*FS 和32*FS 的比率。

    实际上、我们的 TLV320DAC3100EVM (ACEV-1A EVM)使用32*FS 作为固定比率。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您的帮助!