This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:子地址0x00到0x07之间的空白在 Book 0xAA 上的第0x 24页和第0x25页之间是什么意思?

Guru**** 2541260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827383/tas5805m-what-mean-is-the-blank-from-subaddress-0x00-to-0x07-between-page-0x-24-and-page-0x25-on-book-0xaa

器件型号:TAS5805M

我想知道为什么在 Book 0xAA (48kHz 模式存储器映射)的0x25页之间有一个空白的0x00~0x07。

这是一个示例、但我可以找到相同的空白其他书籍。

不过、我认为最好将子地址作为结果进行确认、

Book 的数据越长、我在子地址分配中可以找到的空白越多。

我想尽可能简单地对代码进行编程、 我将 dammy 数据放在空白处。

禁止吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgard、

    以下是导致出现黑色寄存器的一些原因:  

    1. DSP 结构分配从寄存器8到寄存器127的寄存器地址
    2. Book 8C 和 Book AA 共享相同的存储器。 AA 一书仅用于双二阶地址、以避免在更新这些寄存器时出现喀嗒/噼啪声。

     此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    感谢您回答我的问题。

    我可以理解。 我遵守规则。

    此致

    Edgard