This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:PBTL 模式2 Ω 负载

Guru**** 2479835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827852/tpa3255evm-pbtl-mode-2ohm-load

器件型号:TPA3255EVM

您好、先生、

我们遇到了一个问题,4欧姆至8欧姆负载没有问题,但2欧姆进入 OLP,请看一下并提供建议,谢谢!

输入电压为2欧姆 Vin=48V,频率为1K  

OUT 引脚:FAULT=0,CLIP=1

Mode=PBTL,M1=0 / M2=1,J7/J8=0,OUT A 和 C 短接,OUT B 和 D 短接

输出 RMS = 30V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anle、

    您将电流限制配置为用于 OC 保护的内容。 您是否在预过滤和后过滤 PBTL 中测试了配置。 此外、您说 Vin 为48V、您的 PVDD 是否为48V?

    此致、

    Luis