This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:请与信号输入的滤波器电路分享。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843507/tas5411-q1-please-share-me-with-the-filter-circuit-of-signal-input

器件型号:TAS5411-Q1

尊敬的所有人

    请与 信号输入的滤波器电路分享。 我发现扬声器底部噪声很大、我想检查 噪声是否来自信号源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    输入滤波器电路取决于音频源、通常是 R 和 C、可能是某些级。请转至检查音频源器件建议的滤波器电路。

    对于 TAS5411、您可以在数据表中找到输入电路(第10.2节"典型应用"、图17)。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    这是否解决了您的问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有响应、该线程现在已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg

       我使用 过数据表中的输入电路(第10.2节"典型应用"、图17)、但也有噪声、我将源信号传输到其他音频 PA (ST 品牌)、输出没有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我认为这个问题可能与平台设置有关。 请注意仪器和 PCB 板之间的 GND 连接。  

    如果您没有其他问题、我将关闭 E2E。

    如果您有其他问题、 请自由联系我们。

    此致、

    Derek