Other Parts Discussed in Thread: PCM5242
您好!
客户需要一个定制接口来即时配置 DSP 参数。 Pure Path 是一款非常棒的工具、但客户需要一个定制解决方案来调整一些参数。
是否有任何文档或 SDK 可用于了解 Pure Path 如何处理此信息并将其转储到寄存器中? 例如、如果客户希望使用 Freq 进行10频带 EQ。 Q 因子和增益、我们需要知道如何将其转换为 I2C 寄存器命令。
还有一个问题、是否可以处理超过10个双二阶?
我们需要紧急响应、谢谢!
最棒的
奥里奥尔