This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:OPA2134噪声问题和增益不好。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838676/opa2134-opa2134-noise-issue-and-gain-is-not-good

器件型号:OPA2134
主题中讨论的其他器件: OPA2365

尊敬的 PIC

我们有一个问题、即存在噪声、增益不好。

因此、如果您能帮助我们解决问题、那将非常有帮助。

请附加文件。

e2e.ti.com/.../OPA2134-question.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户6154244好、

    感谢您的发帖。 您能否帮助回答几个问题以帮助进行分析?

    • OPA2134的预期输入信号是什么? 正弦波的振幅和频率?
    • 所需的增益是多少?
    • 您如何测量性能? 您使用的是什么仪器?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara-San:

    感谢你的答复。
    此器件是受众评级的测量设备、需要获得电视声音。
    因此需要获得100Hz - 4kHz。
    此外、为了检查规格、我们需要通过以下测试、
    我们还有另一个问题、如下所示。
    为了输入2Vrms、我认为增益应低于1、因为 Vcc 为5V。
    如果您能帮助我们解决问题、那将是充满希望的。
    此时、我们尝试使用1.2Vrms 进行改进、但发生了这些问题。

    /********* 测试规格******** /
    输入电平:2Vrms
    输入图:正弦波
    检查点:100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz
    判断标准:根据1kHz 将被假定为0dB 的时间、在±3dB 范围内。

    /********* 测试方法******** /
    1)来自发生器或 PC 的输入正弦波
    2)在 NAND 处录制 PCM 声音
    3)将设备的 PCM 声音传输到 PC。
    4)分析每种声音频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您提供更多信息。 OPA2134具有以下输入共模电压范围:

    因此、如果您在5V 单电源下运行:

    • 最小输入电压为(V-)+2.5 = 0+2.5 = 2.5V
    • 最大输入电压为(V+)-2.5 = 5-2.5 = 2.5V

    因此、对于线性运行、输入电压范围只能为2.5V。 2Vrms 的输入超出此限制、因此您的运算放大器不会线性运行、因此所有规格易受错误值的影响。  

    要了解有关输入/输出限制的更多信息、请观看我们团队制作的这段简短培训视频:  

    如果可能、我建议增大电源电压、并再次尝试测量。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "为了输入2Vrms、我认为增益应低于1、因为 Vcc 为5V。"

    该器件在使用单个5V 电源时无法正常工作。 选择将要使用的运算放大器、例如 OPA2365。