This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:意外故障模式-

Guru**** 2552100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841575/drv595-unexpected-fault-mode-

器件型号:DRV595

大家好、大家好、请参阅附件-我们还想知道数据表中的输入引脚偏置电压为3V (即偏置电源电压然后偏置电压)、还有  

差分或单端输入放大器的差分输入级可消除通道两条输入线上出现的任何噪声。 要将 DRV595与差分源配合使用、请将信号源的正极引线连接到 IN+输入、将信号源的负极引线连接到 IN-输入。 要将 DRV595与单端电源配合使用、请使用分压器将 IN-偏置为3.0V、并将单端信号施加到 IN.e2e.ti.com/.../I-have-a-DRV595-in-a-known-working-circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    这个工作电路没有发现他们在这10个新电路板上发现的这些问题。 是否在所有新电路板上都看到了此问题? 他们是否考虑过确保电路板本身不是问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当然也存在这种可能性。

     

    但我已经探测过、以确保我对所有引脚在电压电平、短路和开路方面的期望值与预期值一致、并与工作板进行比较。 找不到差异。

     

    问题是、首先、如果有人可以查看电路并确保电路有效且应该正常工作。 我只是担心我在这一特定批次中超出的承受能力、这可能是故障的原因? 我想知道、在 IN-上的0.8V 和 IN+上的可变输入(0V 至1.6V)情况下、这2个输入是否正确使用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    很抱歉耽误你的答复。 当器件通电时、是否立即发生此故障报告? 是否可以探测输出以查看输出是否立即进入高阻抗、或者在这种情况发生之前是否有一些开关?

    此致、

    Robert Clifton