This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:TLV320AIC3212

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840713/tlv320aic3212-tlv320aic3212

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204

您好!

是否有与 TLV320AIC3212引脚布局相似的兼容器件、以及 可随时获取的驱动器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani 您好!

    TLV320AIC3262 具有相同的引脚排列。 两者之间的主要区别在于 TLV320AIC3262 内部有两个 miniDSP 引擎。 至于软件、我们仅提供 TI.com 上软件部分提供的内容。 遗憾的是、我们不再提供驱动程序支持。 我建议在网络中搜索您要查找的驱动程序。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron /其他 TI 专家您好。

    TLV320AIC3212 器件的配置软件/机制是什么? 是否有固件? 编解码器是否已在设备中硬连线?

    软件驱动程序是否与 TLV320AIC3212 器件无关?

    亲切的导游

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani 您好!

    您将需要驱动程序、但如前 Steve Wilson 所述、我们不提供驱动程序、也不支持任何与驱动程序相关的问题。 您可以从 TLV320AIC3254、TLV320AIC3204 和 TLV320AIC310x 系列中获取现有驱动程序、并对其进行修改以支持 TLV320AIC3212。  

    我不确定器件中的编解码器是什么意思。 ADC 和 DAC 位于器件中。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani

    很明显、 只有在 Linux 上需要系统级集成时、才需要驱动程序。   此设备不需要驱动程序即可工作。  许多客户将此器件与运行某种 RTOS 的基本微控制器配合使用、他们只需创建在启动时运行的器件初始化、然后创建一些简单的功能、用于启用/切换麦克风、启用/切换输出或路由不同的音频串行输入/输出。  

    该器件配置有 I2C 或 SPI、 这正是您使用该器件所需的一切。  EVM GUI 会运行一个示例脚本、 该脚本将为您提供器件初始化模板以及输入/输出启用/切换的开始。

    虽然我了解 Linux 驱动程序的便利性、但该器件没有。  话虽如此、许多客户仍然能够轻松使用该器件。

    此致、

    -Steve Wilson