This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1配置寄存器代码

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827700/tas2505-q1-tas2505-q1-configuration-register-code

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

您能否提供采样率为8kHz 且 I2S 接口的 TAS2505-Q1的完整配置寄存器代码?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neal、

    您能否提供您将要使用的 MCLK 和 I2S 时钟? 此配置将使用哪种频率值?

    此外、您是否需要内部 LDO? 或者您是否使用了所有外部电源?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCLK = 12.288MHz、

    NDAC 设为4、MDAC 设为2、DOSR 设为32、BCLK N 分频器设为2
    完成此设置后、BCLK 为1.536MHZ、WCLK 为48kHz、WAV 文件现在为 SLE16位、采样率为48kHz。

    您能否提供 TAS2505-Q1的完整配置寄存器代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neal、

    请查找随附的两个用于48kHz 和8kHz 采样率的脚本。 它们采用以下格式:

    W 30 xx yy、其中:

    W 是 I2C 写入命令
    30是 I2C 地址
    XX 是寄存器地址
    YY 为寄存器数据

    e2e.ti.com/.../TAS2505_5F00_SPK_5F00_Playback_5F00_8KHz.txt

    e2e.ti.com/.../TAS2505_5F00_SPK_5F00_Playback_5F00_48KHz.txt

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.