This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:有关不同采样率的推荐参数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827804/tas2505-q1-recommended-parameters-about-different-sampling-rates

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您能否提供有关不同采样率的推荐参数?

下面是我使用的参数。 但我不知道这是否有意义。

 

struct tas2505_rate_divs{

        u32 MCLK_p;

        u32速率;

        U8 PLL_r;

        U8 PLL_j;

        U16 PLL_d;

        U8 MDAC;

        U8 ndac;

        U16 dosr;

};

 

静态 const 结构 tas2505_rate_divs tas2505_divs[]={

        {12288000、8000、1、7、0、 7、12、128}、

        {12288000、16000、1、7、0、 7、6、128}、

        {12288000、44100、1、7、35、 4、4、128}、

        {12288000、48000、1、7、0、 7、2、128}、

        {12288000、96000、1、7、0、 7、1、128}、

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanrui、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    请查看我建议的 MCLK = 12.288MHz 和不同采样率值:

    - fs = 8kHz。

    NDAC = 1
    MDAC = 12
    DOSR = 128
    不需要 PLL

    - fs = 16KHz。

    NDAC = 2
    MDAC = 3
    DOSR = 128
    不需要 PLL

    -fs = 44.1Kz。

    NDAC = 3.
    MDAC = 5
    DOSR = 128
    P = 1
    R = 1
    J = 6
    D = 8906

    Fs = 48kHz。

    NDAC = 1
    MDAC = 2
    DOSR = 128
    不需要 PLL

    Fs = 96KHz。

    NDAC = 1
    MDAC = 2
    DOSR = 64
    不需要 PLL

    希望这对您有所帮助。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.