This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个设备可以支持3D 音效?

Guru**** 2479835 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMS320C6748, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827805/which-device-can-support-3d-sound-effective

主题中讨论的其他器件:AM5728TMS320C6748OMAP-L138

你好

我们将开发一款 BT 游戏耳机、该耳机支持3D 声音效果、工作电流小于10mA,更小尺寸。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 OMAP-L138、TMS320C6748和 Sitara (AM5728、AM335x)器件。

    此致、
    Yordan