This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:关断模式下的静态电源电流

Guru**** 2479835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827830/tpa3112d1-quiescent-supply-current-in-shutdown-mode

器件型号:TPA3112D1

你(们)好
我的问题是"关断模式下的静态电源电流"。

电源12伏
空载时为1mA。
请仔细阅读。
我附上了电路图。
您的数据为200uA。

谢谢。。。

Junho Kime2e.ti.com/.../0TPA3112.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junho 您好、

    1) 1)请检查 SD 引脚状态。 如果 SD 引脚电平小于0.8V。

    2) 2)确保从电源连接器到器件的电源布线尽可能短。、因为电源布线会产生损耗。  

    此致、

    Derek