This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:过零检测

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827100/pga2311-zero-crossing-detection

器件型号:PGA2311

大家好、

PGA2311具有针对 无噪声电平转换的过零检测功能。 这是否意味着 PGA2311在没有输入信号时以最低输出噪声自动在特定增益设置与存在输入信号时用户设置的增益之间变化? 如果我的理解不正确、您能帮助解释功能详细信息吗? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    启用过零检测功能(ZCEN 引脚1设置为高电平)后、用户对增益变化进行编程后、PGA2311将等待输入信号 超过零伏、以最大限度地降低在更改增益时 PGA 输出产生的任何噪声或瞬态信号。    本质上、在用户通过将16位帧编程到 PGA2311的串行端口来发出增益更改后、PGA2311将在执行增益更改之前等待输入信号过零。  当输入接近零伏时、更改 PGA2311的增益可最大限度地减少 PGA2311输出端的任何瞬变、因为在增益变化发生时、只有非常小或零的输入电压信号。

    如数据表中所述、在检测到正斜率过零之前或在16ms 超时周期结束之前、不会实施新的增益设置。  当 16ms 超时发生时、新的增益设置将生效、而不会尝试最大程度地减少可闻伪影。   换言     之、如果在16ms 超时后 PGA2311输入端仍然存在非零信号、则当 PGA2311开关增益时、输出端将出现瞬态/噪声信号、因为输出电平将随编程增益和输入信号的函数而变化。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢详细的解释。 因此 、当执行增益设置时、PGA2311无法再抑制输入 转换 。 这是否意味 着过零检测功能仅用于 在开始时的无噪声电平转换、例如增益更改前的上电?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    此功能与器件上电无关。  PGA2311是一款音频音量控制器、过零检测功能将尝试在输入信号超过零伏时执行任何增益更改、以最大限度地减少输出端的噪声伪影。

    启用过零检测后、PGA2311将延迟增益变化、直至输入信号超过零伏、以最大限度地减少 PGA2311输出端的任何噪声赝像。 如果器件在经过16ms 延迟后未在输入端检测到输入过零、则无论增益如何变化、器件都会执行。  

    请参见下面的示例。  PGA2311在其输入端施加输入正弦音频信号。  如果零交叉功能被启用、它在输入信号的过零处执行增益变化、从而避免噪声伪影。

    谢谢大家、此致

     Luis