This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:扬声器放大器输入阻抗

Guru**** 2480985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5766M, TAS5782M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827206/tas5756m-speaker-amplifier-input-impedance

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5766MTAS5782MTAS5825M

您能否为此器件的扬声器放大器部分提供输入阻抗? 我们希望为交流耦合和自举电容器使用薄膜电容器;2.2µf μ F 值看起来非常高。 这样的值将提供~ 7Hz 的 fc 和10kΩ Ω 的输入阻抗(忽略相位问题)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TAS5766M 数据表的第9.2.1.2.3节 DAC 至 AMP 交流耦合。  TAS5766M 和 TAS5756M 具有相似的设计、因此可以使用相同的知识。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。 您能告诉我这些器件之间的巨大差异吗? 是新版本吗? 这些是该范围内的最新 DAC/AMP 器件吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我还记得、这两个器件是在同一时间发布的。 它们之间的主要区别在于、TAS5766M 可实现更智能的处理、而 TAS5756M 支持 HybridFlow 处理。

    在过去几年中、我们发布了一些新器件。  请在 TI.com 中查看以下内容。

    a) TAS5782M

    b) TAS5825M

    Andy