This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:SE 模式下的输出功率

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA0211, TPA6211A1, TPA4860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842184/tpa0211-output-power-at-se-mode

器件型号:TPA0211
主题中讨论的其他器件: TPA6211A1TPA4860

各位专家、您好!

我的客户正在使用 TPA0211开发音频产品。

但是、输出功率不够、因此您对器件有什么建议吗?

在以下条件下、TPA0211仅具有150mW。 TPA6211A1是否会是一种良好的解决方案?

要求:

电源:3.1V

输出阻抗:8Ω Ω

输出(SE 模式):200mW (1kHz、10% THD)  

谢谢!

林信宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新裕、

    让我看看这一点、稍后会回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新裕、

    我认为、使用3.1V 电源时、TPA6211A1无法达到200mW。 在差分模式下、其功耗将达到600mW 左右、但在单端模式下、输出功率将降低4倍。 这将导致大约150mW。

    因此、我建议查看 TPA0211。 在单端模式下、当 THD+N = 10%时、它将能够达到200mW 以上。

    请查看此器件、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我是 Kai、与 HsinYu 一起工作。

    客户已使用 TPA0211进行了以下条件测试、但他们说输出功率不是200mW、而是大约150mW。

    电源:3.1V

    输出阻抗:8Ω Ω

    输出(SE 模式):200mW (1kHz、10% THD)  

    您是否有图5所示的 THD+N=10%输出功率与电源电压、或者共享显示 TPA0211 CAN 输出200mW 的任何数据?  

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    我将在我们的评估模块上对此进行验证。

    我们还有一个替代方案、即 TPA4860。 有关详细信息、请查看数据表的图18。 在输出负载为8欧姆且 VDD = 3.3V 时、单端输出可达250mW。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa4860.pdf#page=9

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请在您完成验证后告诉我。

    我还将分享 TPA4860信息。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    客户得到的测量值是正确的。 TPA0211没有足够的功能来使用  3.1V 电源实现200mW 的功率。 我在我们的评估模块上验证了这一点。

    让我知道客户对 TPA4860的看法。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.