This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:适用于不同类型的麦克风

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827569/tlv320adc3140-suitability-for-different-microphone-types

器件型号:TLV320ADC3140

我正在进行新的系统级设计、我想使用 TLV320ADC3140。

虽然该器件不适合与动态麦克风配合使用、但它似乎具有足够的增益。

是否有人对将此部件与动态麦克风配合使用有任何想法、建议或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    借助+3.3V AVDD 电源、TLV320ADC3140可获取2Vrms 差分输入或1Vrms 单端输入。 输入阻抗在2.5k - 20k 之间变化。  能否直接与麦克风和/或已放大麦克风连接取决于麦克风的输出电平和源阻抗。  您能否共享麦克风规格表的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有太多信息-我必须去测量数据、以提高准确性、但:

    阻抗的标称值为300欧姆。

    在1KHz 和0.1Pa 时、灵敏度约为-87dBV。

    我将在第二天左右左右进行更多测量并提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源阻抗较低、因此它将直接与我们的输入级连接、而不会出现任何问题。

    0.1Pa 时-87dBV 的灵敏度为-67dBV (1pA 时)、这可能有点低。  默认情况下、EVM 上安装的麦克风的灵敏度为-32dBV @ 94dB SP (1pA)。

    TLV320ADC3140具有高达42dB 的模拟 PGA 增益范围、这将有助于提高信号、但仍可能低于放大器的满量程增益最大化所需的值、因此您可以考虑使用前置放大器来提供稍大的信号 ADC 的输入。  转换后还可以添加数字增益、但这无助于 ADC 输入级的 DR 最大化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我准备牺牲一点 DR、以换取低组件数。 现在要做的是购买评估板并运行一些实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!