This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:每次数据传输开始和结束时发出异常声音

Guru**** 2480505 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826491/pcm1754-abnormal-sound-at-the-beginning-and-the-end-of-each-data-transmission

主题中讨论的其他器件:PCM1753PCM1754

您好、先生、

我想问您"PCM1754:每次数据传输开始和结束时声音异常、发现在每次数据传输开始和结束时都能听到异常的声音"PO"、因为我遇到了与 PCM1753相同的问题、 我期待你的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享系统原理图?

    我想您的 I2S 源不会与 PCM1754共用同一接地。  有可能吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生!
      系统原理图已发送至您的电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不相信我收到了你的任何信息。  您能否验证以下内容:

    布局是否干净?  出现噪声问题时、您能否捕获 PCM1753的 VCC、VCOM 和 GND 引脚的示波器截图? 电源上是否也存在噪声?

    您能否在输出上捕获事件?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在通过电子邮件进行通信。