This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:将 Fsref 设置为8k 或16k

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842424/tlv320aic3101-set-fsref-to-8k-or-16k

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

我的客户希望将采样率设置为 8k 或16k、但 TLV320AIC3101的 GUI 似乎不允许选择速率、44.1k 或48k 除外。

他们是否需要手动操作?

如果您有任何用于采样率设置的宏、请分享。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、  

    AIC3101必须将 Fsref 设置为44.1k 或48K、 但实际采样率在寄存器2中设置。  

    因此、如果他们需要8或16k、那么他们需要为48K fsref 设置时钟、然后将寄存器2设置为16kHz 时除以3、或8kHz 时除以6

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您对此问题的快速响应。

    是否可以使 Marco (如已连接)将设备设置为以下内容?

    MCLK = 12MHz

    Fs = 8kHz

    WCLK 引脚:输出 WCLK (用于调试)

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    数据表中的以下内容:  

    WCLK 方向在寄存器0x08中控制

    此致、

    -Steve Wilson