使用为具有散热器和52V 输入总线的 PBTL 配置的 TPA3255。 专为高功率、低占空比应用而设计的电路、严格遵循数据表和 EVM 建议。 在开发过程中、当器件被推到功率或温度极限时(不是问题)、出现了一些 TPA3255故障、但生产音频电路偶尔在极低的功率水平下显示故障、这让人困惑。 故障表现为复位输入端的低电阻、通常低于50欧姆、但始终大于6欧姆。 当我欧姆输出器件上的其他点时、我找不到任何其他引脚短路。 复位线路来自处理器、处理器之间有一个 NC7WZ16 (UDFN6)缓冲器。 我在复位线路上有一个47k 下拉电阻。 检测到电路后、我在复位线路(~3.3V)或电源总线上看不到明显的瞬变。 请注意、我们有大量缓冲器故障(用于 UP 和音频电路之间的其他 GPIO)、这是由于焊接/制造缺陷不足造成的。 负载是两个并联的4 Ω 扬声器。 按照建议的上电顺序。
REST 输入故障是此 IC 上另一个故障的症状还是 RESET 输入容易损坏? 您能给我一组欧姆输出的引脚、让我知道根本原因吗?