This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:PCM1860是否支持1.8V I2S?

Guru**** 2651445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827610/pcm1860-can-pcm1860-support-1-8v-i2s

器件型号:PCM1860

你(们)好  

数据表并未明确说明这一点,我想澄清一下 PCM1860是否支持1.8V I2S? 如果我将 IOVDD 连接到1.8V、那么 I2S 将是1.8V 逻辑电平、这是否正确?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 PY、

    您是正确的、IOVDD 电压设置 I2S 数字输入/输出电平。  输入电平遵循0.3/0.7*IOVDD 的典型 CMOS 电平和0.25/0.75*IOVDD 的输出电平,输出电流为+/-2mA。