https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843456/dix9211-interfacing-i2s
器件型号:DIX9211主题中讨论的其他器件: PCM5122
我有2个关于 I2S 的问题。
1.我想通过 DIX9211 (蓝牙-> DIX9211 -> DAC)将蓝牙模块与 DAC 连接。 蓝牙模块具有 I2S 输出、但没有系统时钟输出。 DAC 系统时钟的适当时钟源是什么? 我还会使用 DIX 向 DAC 输出几个 SPDIF 信号。
2.下一种方法是使用 DIX9211作为 ADAU1701 DSP 的信号源开关。 ADAU 有一个 I2S 主器件输出和一个 I2S 从器件输入。 串行时钟必须与我拥有的 PCB 上的晶体已经提供的系统时钟同步。 ADAU 的位时钟输出可以设置为各种 FS 因素。 我的想法是将位时钟输出连接到端口 B 的系统时钟输入引脚。然后、我可以将端口 B 的系统时钟连接到主输出端口的系统时钟。 例如、主输出端口的音频数据可能来自 SPDIF 源。 这会同步时钟吗? 我想、确保 DIX 输出的 LR 时钟与 ADAU 输出的 LR 时钟相匹配是不可能的。 我不确定是否需要这样做。 我知道最好的方法是使用 DIX 为 ADAU 提供系统时钟、但遗憾的是、我的 PCB 没有提供该选项。
如果2不起作用、我将仅使用 ADAU 的模拟输入。
非常感谢!