This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:器件的未使用引脚和 OrCAD (.DSN)的原理图源文件

Guru**** 2479325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826614/pcm2906c-unused-pins-of-the-device-and-schematic-source-file-for-orcad-dsn

器件型号:PCM2906C

您好!

 下面是有关您的器件 PCM 2902C 的查询。

  1. 我们必须如何处理 PCM 2902C 的未使用引脚?
  2. 您是否有 PCM 2902CEVM-U 的任何原理图源文件?

此致、

Bankesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bankesh、  

    1、哪些管脚未使用?  未使用的模拟输入可通过一个0.47uF 电容器端接至 GND、 并且输出可保持悬空。  

    2.我找不到这些 EVM 的源文件。  它们由我们的 TI 日本公司设计、早在数年前、该团队就不复存在。

    此致、

    -Steve Wilson