This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:旁路路径模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843162/tlv320aic3105-bypass-path-mode

器件型号:TLV320AIC3105

大家好、

我的客户正在考虑在以下旁路路径模式下使用 TLV320AIC3105、
您能否回顾一下每个旁路路径模式是否可行?

模式1)
(a)单声道麦克风信号输入 到 MIC1L/LINE1L 中、由 PGA 放大、旁路 ADC 和数字块、并在输出混频器块上完成音量控制
2.(b) Monaural CD 无线电信号输入 到 MIC2R/LINE2R 中、它被旁路 PGA 和数字块、并在输出混频器块上完成音量控制。

3.通过输出混频器块混合#1和#2信号,并通过单声道音频信号输出

模式2)
在模式1运行期间、(a)由 PGA 放大的单声道麦克风信号由 ADC 转换为数字数据、作为 LCH 音频数据。
2.在模式1运行期间、(b)由 PGA 放大的单声道 CD 无线电信号由 ADC 转换为数字数据作为 RCH 音频数据。
3.在模式1运行期间,#1和#2 L/R 数字音频信号由音频串行总线 I/F 输出

模式3)
1.  (A)单声道麦克风信号静音。
2.(b)单声道 CD 收音机信号被静音。
输入音频串行总线 I/F 的 L/R 数字音频信号通过 DAC 转换为模拟音频信号、L/R 信号由输出混频器块混合、输出为单声道音频信号。

模式4)
1.(A)单声道麦克风信号静音。
2.(b)单声道 CD 无线电信号被旁路 PGA 和数字块、并在输出混频器块上完成音量控制。
输入到音频串行总线 I/F 中的 L ch 数字音频信号被转换为模拟音频信号、并且在输出混频器块上完成音量控制。
4. 2号和3号信号由输出混频器块混合、并输出为单声道音频信号。

模式5)
1.(a)单声道麦克风信号由 PGA 放大、旁路 ADC 和数字块、并在输出混频器块进行音量控制。
2.(b)单声道 CD 收音机信号被静音。
输入到音频串行总线 I/F 中的 R ch 数字音频信号被转换成模拟音频信号、并且在输出混频器块上完成音量控制。
4. 1号和3号信号由输出混频器块混合、并输出为单声道音频信号。

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    遗憾的是、我不理解您说"它是在输出混频器块上完成音量控制"时的意思。  客户是否希望使用音量控制模块? 如果是这样、当您绕过 ADC 和 DAC 时、您将绕过音量控制。  

    您能不能就此添加更多说明。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

     模式1、模式4和模式5的"它在输出混频器块上完成音量控制"是输出块上的输出电平控制、而不是在数字块中的效果和 DAC 之间。



    您能否告诉我您的审核结果、模式1至模式5、旁路模式是否可行?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    我已经回顾过旁路模式、它们看起来是可行的。  

    此致、

    Aaron