This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:加电时的 HPOUT 电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838068/tlv320aic3105-hpouts-voltage-on-power-up

器件型号:TLV320AIC3105

尊敬的所有人
我在加电时观察 HPOUT 电压(导致声音弹出)、HP 输出用于单端模式;通过47uF 电解电容连接到耳机连接器。
HPCOM 保持未连接状态。
 
我的开机顺序如下:

1 -保持 RESET 引脚为低电平
2-启动电源3.3V 数字 IOVDD
3启动电源3.3V 模拟+ 1.8V 数字(DRVDD+AVDD+DVDD)
4 -等待大约30ms、然后启动 I2S 时钟  
5 -等待大约5ms、然后 将 RESET 引脚设置为高电平  
6 -等待大约5ms、然后 配置编解码器寄存器

在步骤3之后、我观察到 HPOuts 上的电压上升大约5到6ms;一旦提供模拟电源。
默认情况下,所有 HPOut 放大器都应关闭,我不明白为什么我在 HPOUT 引脚上观察到这些电压?
任何想法都将不胜感激。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    这很奇怪。 正确的做法是、默认情况下、DAC 和 HP 驱动程序应关闭。 您在 HPOUT 上读出什么电压? 这是否发生在 HPLOUT 和 HPROUT 上? 即使未连接 HPCOM 输出、也有电压吗?

    您还可以分享上电序列的示波器截图吗? 我们希望确保在上电序列中不会违反任何内容。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    是的、这很奇怪。

    我观察到一件奇怪的事情、DRVDD=AVDD=3.2V 上的电压在应用到编解码器几毫秒后上升到4V。 然后、它会在大约50ms 后返回到3.2V。
    我附加了原理图、以便您可以查看我如何生成该电压。

    下面是一些按要求绘制的图;请注意、IOVDD 为3.3V (而非3.2V)并且始终存在、因此下面的图中未显示。






    我在下一个帖子中附加了原理图。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、如果我在为编解码器加电之前设置复位= 1、3.2V 不再斜升至4V。
    但是、一旦我开始写入寄存器、编解码器就会挂起(我想这是正常的、因为复位没有正确完成)。
    但是、在电源不再导致电源上的4V 电压之前、RESET = 1。
    奇怪

    原理图:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    感谢您提供示波器截图和原理图。 这仍然是非常令人困惑的。 更多问题:

    编解码器本身无法达到4V。 似乎其中一个电源变得不稳定、只能在 VCC33上的稳压器之前发生。 您可以在启动期间通过示波器(包含 VCC33)共享所有电源吗? 如果可能、它们是否都在相同的范围内?  

    SDA 和 SCL 线路上拉至什么电压?

    此致。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、  

    我们没有收到您的回复、 您是否仍然对 AIC3105有疑问?  请告知我们、我们可以继续提供帮助。  

    如果您能够解决问题、我们也有兴趣了解问题是什么

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

    我注意到、当在电路板上启用12V 音频电源时、会出现此问题。
    该音频电源为连接到不同输入和线路输出的运算放大器供电。

    我正在等待新的原型出现、在此我延迟了12V 的使能引脚、一旦我将获得该新版本的测试结果、我将通知您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    感谢您的回答!

    期待收到您关于此问题的回复。  

    此致、

    Aaron