This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:我正在开发基于 TPA3255EVM 的音频放大器及其基于 PMP10215的 PSU。 其典型电源电压为51V、能否为此放大器 IC 使用 PMP10512 (其主输出电压为36V)

Guru**** 2479835 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10215, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826953/tpa3255-i-am-developing-audio-amp-based-on-tpa3255evm-and-its-psu-based-on-pmp10215-its-typical-power-supply-voltage-is-51v-can-i-use-pmp10512-for-this-amplifier-ic-its-main-output-voltage-is-36v

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:PMP10215

音频放大器规范

A.4-8欧姆
B.4-8欧姆
C. 0.1THD
c.每通道100瓦时为20-20K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kashif、

    PMP10215没有足够高的电源电压来提供您想要的规格。 如果您查看 TPA3255数据表中的输出功率与电源电压间的关系图、您将更好地了解什么是适合您规格的 PVDD。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis、谢谢

    感谢您的宝贵反馈。

    您能不能建议 TI 提供的任何有源电源参考设计 、我可以遵循这些设计并开发满足我的要求的电源单元。

    此致

    Kashif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kashif

    https://e2e.ti.com/support/power-management/ 将是一个更好的资源、可供您了解电源设计。 提供有关您的最大电流消耗的信息、Vout 应为符合您规格的 PVDD。

    此致、

    Luis