This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827093/tpa3244

器件型号:TPA3244

您好、先生、

客户有一些问题需要您的支持来提供更多详细信息:

1.我们是否有8欧姆 SPK 的 PBTL 测量数据?

2.您能指导我们如何控制 TPA3244上的音量吗?  

3.客户想计算其电源设计的最大电流,您能不能帮助计算 PBTL 8欧姆(PVDD 24V、GVDD/VDD 12V)的电流? 它们主要关注12V 部分... 需要您的支持来重新确认。

他们参考数据表、担心该数字显示过低、没有最大电流。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、George  

    由于我们器件的电流限制、具有8 Ω 负载的 PBTL 的测量数据与具有8 Ω 负载的 BTL 的测量数据相同。

    2.控制音量的唯一方法是更改输入。

    3、最大电流取决于输出功率。 一旦获得该电压、您就可以使用 P=I^2*R、其中 R 是负载阻抗、P 是一个通道的输出功率。 您从该公式中得到的电流是 RMS 电流、您可以根据该电流计算峰值电流。 峰值电流用于一个通道、因此您需要按所使用的通道进行多次运算、并查看数据表以了解 TPA3244的剩余电流消耗。 您还需要在峰值电流消耗之上留出一些余量。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。