This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211 -输入/输出- DIT 延迟

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839874/pcm9211-pcm9211---in--output---delay-on-dit

器件型号:PCM9211

您好!

我有以下 PCM9211的"用例":

现在我有以下问题:

它是否以这种方式工作?

我能否同时向同轴输出端和主输出端发送信号?

在接收 I2S 信号/同轴电缆信号直至其再次传递到数字输出时、器件有哪种延迟?

谢谢、此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我认为这条路由是好的。  明天我想在 EVM 上尝试一下、然后再给出肯定答案。  

    关于 DIT 的延迟、 数据表仅规定了从 DIR 到 I2S 输出的延迟、 但我想 DIT 延迟是相对相似的。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您可以检查一下吗?

    从 DIR 到 I2S 输出的指定延迟是多少? 我不确定我是否具有正确的价值...

    此致、

    Simon Dahl