This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864可以支持 XLR 接口输入吗?

Guru**** 2480525 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827006/pcm1864-pcm1864-can-support-xlr-interface-input

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件: OPA1632

你(们)好,先生
我的问题如下。

PCM1864可以支持 XLR 接口输入(全差动)?

2.如果我们需要在 PCM1864前面添加前置放大器、OPA1632是合适的吗?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个。如果 TI 有音频 XLR 应用或参考设计、您可以与我分享吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PCM1864可以直接从 XLR 连接器获取差动输出。  我复制了下面数据表中的一个部分、其中说明了输入可配置为差分或单端输入。

    PCM186x 系列音频模数转换器(ADC)具有高度灵活的音频前端
    支持从小型毫伏麦克风输入到2.1VRMS 线路输入的输入电平。 模拟前端可以是
    配置为支持差分或单端输入、从而在使用时提供最佳性能
    差分输入。 混合单端和