This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要适合变压器应用的 D 类放大器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842164/need-a-suitable-class-d-amplifer-for-transformer-application

主题中讨论的其他器件:TAS5760MTPA3220

我的目的是制作一个三相功率校准器!

与此链接 https://us.flukecal.com/products/ele...wer-calibrator 类似

我的电流放大器设计可能是 AB 类类型。  


我对 PWM 生成不太担心、但我还想如何将 AB 类移至 D 类放大。


许多设计工作与保持线性和避免交叉失真有关。


2 个放大器(电流、电压) 输出将馈入 CT 和 PT! 让我们考虑负载将连接到其输出中!



要求:


放大器输入 应为 正负7伏交流电压、45-65Hz (1Hz 已转换为1024)

2.安培工作电压应等于或小于24V。


3.应使用2通道信号(不确定 PWM),一个用于电流,一个用于电压。


可运行电流互感器(输入16.5V/1.5A) 和电压互感器(输入15V/2A)。 PT 输出可能为15Vac。

5.如果可能,在一个 IC 中需要电压和电流放大。

6、正半信号和负半信号都应放大。 (请看下面的内容  


对于 CT、电流互感器初级绕组具有80匝、16.5V/1.5A、次级绕组具有20个导通、4.125V/6A 输出!
对于 PT、电压互感器、初级具有80匝、15V/2A 额定输入、次级具有中心抽头!
次级960圈 时、360V/0.332 A 和960圈180V/0.166A 输出。

我使用的是 TIP147、TIP142、C1815、A1015。 它们像级联3级网络一样具有适当的双相、可能是 AB 类网络。 更对称的方式、例如一个线对 AB 类输出连接到其他线对。 最后一对底座连接到第一对底座! 最后、在第2个和第3个输出之间进行了5欧姆的分压器!

希望您能尽快找到解决方案。

 

Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      因为这是一个重复的线程、是我们支持线程下的另一个重复线程。 我可以关闭这个线程、然后跟随另一个线程。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    TPA3220 (模拟输入)或 TAS5760M (数字输入、I2S)会怎么样?

    根据我的理解、您要将扬声器+/-连接到变压器的初级侧、对吧?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的推荐。

    我的应用程序不适用于声音扬声器。

    D 类输出将通过适当的短路保护和技术馈送变压器的初级侧。

    请记住、我的 CT 和 PT 电流和电压放大率分别应为(16.5V/1.5A)和(15V/2A)。

    因此、D 类的电源电压应为24V 或更大的范围。

    我的输入信号7V AC、45-60Hz 来自 DAC 8812。

    因此、它是一种低频应用。

    让我先研究一下您的数据表。

    我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您在此处回复。

    现在、让我们也来解决一个问题、

    1.如果变压器位于负反馈环路内(当变压器的输出提供负反馈时),由变压器引起的低频和高频相移将发生。 则必须针对这些相移对放大器进行补偿。

     

    2. 使用 D 类音频功率放大器(APA)驱动低频性能不足的输出变压器的产品可能会在其输出在正弦周期开始时从零跃升至最大值时关闭。 关断由短路保护(SCP)在正弦输出的前半个周期之后触发。 根本原因是变压器磁芯饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    是的、我理解您的观点。 我是说音频应用中的扬声器+/-将连接到应用中的初级变压器。

    我还考虑了您的要求。 您可以先查看这些器件。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您推荐的 TPA3220 EVM、

    如何连接此类60Hz 升压变压器?

    应该 是 H 桥或者 BTL!!

     

    LC 滤波器在此处可见! 在本例中、初级侧阻抗为0.00117欧姆。

    人们说,音频放大器可用于2 - 16欧姆负载!

    当它被连接到 AB 类输出时、一个10 Ω 连同0.33uF 串联 RC 滤波器被并行连接至初级。

    查看数据表"AM 干扰的可选 PWM 帧速率在 kHz 范围内"

     

    它是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    应在 LC 滤波器之后连接变压器端子。 这就是为什么我认为这里的变压器类似于典型 D 类音频放大器应用中的扬声器。 您要做的是生成数十 Hz 的信号来驱动变压器、对吧? 您可以将电容器与初级变压器串联、以阻止直流信号。

    "PWM 帧速率可选用于 AM 干扰、在 kHz 范围内"是指闭环内的开关频率。 放大器以该频率切换以保持音频输出。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    除了这个想法、我们还需要考虑 如果我们使用扬声器中的60Hz 升压变压器、负载效应/阻抗效应是什么!

    该智能 IC 还可以在内部提供快照电路保护。 请记住、15V 放大信号需要向原发器初级侧传导完整周期。

    同时与 PT 相同,CT 如何? 我的 AB 类反馈 CT 放大器的增益与 PT 不同。 RC 滤波器的高频增益 被抑制。

    我需要同时运行这两者。

    请同时计算"电流模式 D 类"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意你的意见。 变压器与扬声器不同。 对于这种闭环 D 类放大器、放大器始终尝试根据输入信号调节扬声器+/-(在本例中为变压器端子)两端的电压。

    我们具有电流限制和过流关断功能。

    我没有找到电流环路的解决方案。 这是因为我们的放大器将输出上的电压作为反馈、然后调节相同的电压。 我们可能需要一种方法来反馈电流并将其转换为器件感应到的电压。 我还没有找到办法...

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

     在该系统中使用 CT 时、我们可能会面临挑战。

    此时看起来像是"PT 可以通过该电路进行管理。

    对于 PT、一位音频专家说、"变压器在低频时会因其电感而导致相移。 如果相移的尺寸增加、则在低频时会减少相移。"

    另一位工程师说:" D 类放大器近似计算电压源、因此不会将其带入 CT 负载。"

    该 D 类音频放大器 IC 是智能的。 它具有电流限制和高温关断功能。

    但对于我的电气应用、我可能需要选择电流互感器产生的电压量及其分流电阻。

    因此、请选择一个 D 类放大器 IC、该 IC 可产生比我所需的更大的电流、如果 有分流电阻器、我将将其连接到其负反馈输入。