This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:线圈选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826658/tas5825m-coil-selection

器件型号:TAS5825M

您好!

对于 TAS5825M 的替代线圈是否有任何经验?
目前、我们使用的是数据表中所示的 Murata 1274AS-H-100M=P3。
但是、我们希望使用更小的线圈(可能功耗更低)。

此致、

Simon Dahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    查看 TAS5825M 数据表的10.1.1部分电感器选择。 如果使用较低的 PVDD 电压或较高的开关频率、则可以使用较小的电感器(例如4.7uF)。 为了实现更低的空闲电流、建议使用诸如10uH 的大电感器。  

    此外、请查看以下应用手册、其中介绍了如何为 LC 滤波器选择电感器和电容器。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    Andy