This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:采样率为4kHz 时的音频噪声

Guru**** 2796715 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826423/tlv320aic3254-audio-noise-at-4khz-sample-rate

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOST

  您好、音频专家、

我们希望在 TLV320AIC3254上使用4kHz 采样率、我们的硬件平台是 SimpleLink CC26x2R LaunchPad + CC3200AUDBOOST。 我们对 CC3200AUDBOOST 进行了一些返工、我们已将输入时钟更改为 MCLK。 目前、输出声音有噪声(似乎是白噪声)。 即使 拔下线路输入电缆或停止 播放音乐、也会始终发生这种情况。 我们还与 CC26x2R 专家讨论、您可以 参阅此主题的详细信息。  

关于 I2S 时钟设置:

MCLK ~1.007MHz

WCLK ~4.029KHz

BCLK ~129KHz

关于 TLV320AIC3254设置:

// fs = 4kHz、MCLK = PLL 的输入、MCLK = 1MHz (MCLKDivider = 48)
AudioCodec_pageSelect (TI3254_PAGE_0);

AudioCodec_regWrite (TI3254_CLK_MUX_REG、0x13);// PLL 时钟为 CODEC CLKIN CLKIN_CLK=0x254
| AudioCodec_CLJ_REG_4、TI_REGK = 0x254;TI32.4_PL_PLCK_= 0x254_PL_PL_PLL_PLCK_= 0x254 | TI_REGLE_PLCK_= 0x254_PLL_PLCK_= 0x254 |
音频编
解码器= 0x254_PLL_PLL_PLL_PLL_PLL_PLL_PLCK_= 0x254_PLCK_= 0x254、0x254_PLCK_= 0x254 0x00);// D = 0000
AudioCodec_regWrite (TI3254_CLK_PLL_D_LSB_REG、0x00);// D = 0000

AudioCodec_regWrite (TI3254_CLK_NDAC_REG、0x80 | 0x19);// NDAC 分频器加电、NDAC = 25 AudioCodec_regWrite (TI325_80_DR_DRC
、0x80_DRC = 0x80_DR_REGB);TI32.4_DRC 编

解码器= 0x254_80_DR_DR_REG_CL80_DR_ADC=0x80_ADC=0x80_ADC=0x254_ADC=0x80_ADC=0x80_ADC=0x80_ADC=0x80_ADC=0x80_ADC=0x254_ADC=0x80_ADC=0x // DOSR = 0x0080 = 128

AudioCodec_regWrite (TI3254_CLK_NADC_REG、0x80 | 0x19);// NADC 分频器加电、NADC = 25
AudioCodec_regWrite (TI3254_CLK_mAdc_REG、0x80 | 0x0A);// mAdc 分频器加电、NADC = 25 AudioCodec_regWrite (TI3254_ADC_RSR_RABr
= 0x80_ADC=12、ADC=AD_ADC=12 (ADC=AD_AD_REG = 0x80_AD_ADC=6);//使用 ADC=ADR124_AD_ADC=AD_ADR 

您对我们有什么建议吗?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、  

    AIC3254不支持4kHz FS。  

    我建议使用支持的采样率。  

    此致、

    -Steve Wilson