This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2 x 15W + 35W 的放大器解决方案是什么?

Guru**** 2479895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826137/what-is-the-amplifier-soution-for-2x15w-35w

主题中讨论的其他器件:TAS5760MD

你好

2 x 15W + 35W 的放大器解决方案是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我们需要的不仅仅是输出功率的更多细节。 我们需要知道:

    -它是数字输入、模拟输入、PWM 输入吗?

    -负载的阻抗是多少?  

    -它是否需要通过汽车认证?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -它是数字输入、模拟输入、PWM 输入吗?

    => 数字输入

    -负载的阻抗是多少?  

    => 4Ω μ A

    -它是否需要通过汽车认证?

    --》不,它只是消费类音频扬声器。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    我们拥有2.1解决方案的现有参考设计、您可以将其用作设计此系统的指南

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00404

    http://www.ti.com/tool/TAS5825MEVM-SB

    然而、为了满足您的2x15W + 35W 规格、35W 器件可以是采用 PBTL 的 TAS5760MD 或 TAS5766、而对于2x15W、可根据您的设计中的信息选择采用 BTL 的 TAS5825。

    此致、

    Luis