This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:PCM1753 LRCK 的开头和结尾有噪声。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826303/pcm1753-there-is-a-noise-at-the-beginning-and-end-of-the-lrck-of-the-pcm1753

器件型号:PCM1753
PCM1753 LRCK 的开头和结尾处有噪声。 原因可能是什么?
下面是测试波形:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享系统原理图?

    我想保证您的 I2S 源与 PCM1753不共用同一接地。  有可能吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢 您的支持!

    下面是 PCM1753原理图、波形显示 了 PCM1753的任何音频数据输入、  无论数据 是否正确、都 将输出 音频信号。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这看起来像是数字串扰。  一个很好的测试是提供 LRCK、BCK、MCLK、但确实应用数据。  您是否仍然听到噪音?  DAC 输出上是否存在与 AMP 输出相同的噪声?

    布局是否干净?  出现噪声问题时、您能否捕获 PCM1753的 VCC、VCOM 和 GND 引脚的示波器截图? 电源上是否也存在噪声?

    谢谢、

    Paul