This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PIN_CONTROL1寄存器的行为

Guru**** 2478785 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826198/tas5825m-behavior-of-pin_control1-register

器件型号:TAS5825M

专家您好!

我的客户希望确认 PIN_CONTROL1 (74h)寄存器的行为。

我们认为该寄存器分配了屏蔽故障的功能、我们想确认这一点。

这样做只会屏蔽故障引脚或禁用多个故障保护功能(即 过流、直流检测等)何时将该寄存器设置为"1"?

我正在等待您的回复。

此致、

Kazuki Kurmaochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    PIN_CONTROL1寄存器的行为是屏蔽发送到故障 GPIO 引脚的相关故障报告。 例如、屏蔽时钟故障报告。 发生时钟错误时、故障 GPIO 引脚不会下拉以报告故障。 此外、TAS5825M 的反应不会改变、因此它仍将更改为 HIZ 模式。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    此致、

    Kazuki Kuramochi