This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1651:为什么在 INA1651的 IN+上获得 x2增益?

Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, INA1651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843301/ina1651-why-getting-x2-gain-on-in-of-ina1651

器件型号:INA1651
主题中讨论的其他器件:OPA1622

您好!

对于测量项目、我尝试减去声卡的耳机输出通道。 我的输出缓冲器是 OPA1622、每个通道一个半缓冲器。

OPA1622输出连接到 INA1651的 IN+和 IN-。 我有双电源、REF 接地。 COM 也接地。 我在 INA1651输入端没有耦合电容器。 内部基准发生器保持未连接状态。

INA 输出被馈送到并联的 OPA1622。

无输入信号时的输出 C DC 电压为7mV、良好。

将 OUT A、OUT B、OUT C 连接到4通道示波器会发现此问题:

输出 A -好的、相同相位、相同电平2Vrms

OUT B -正常、相同相位、相同电平2Vrms

OUT C = 2 x (OUT A)- 1 x (OUT B)、即2Vrms

请注意、IN+被放大 x2。

对于 通道 B 零(即仅输出2Vrms)、OUT C 为4Vrms

对于通道 A 零(即仅 OUT B 2Vrms)、OUT C 为2Vrms、与通道 B 相相反

由于我的信号是一个24位声卡、如果我生成的通道 A 的电平是通道 B 的一半(恰好是0.500)、则 OUT C 的电压将降为0至毫伏。 这一精度表明它必须是具有精密电阻器的器件-这些电阻器仅在 INA1651中提供。

所有信号在示波器上看起来都很干净、但没有进行频谱分析(这将是下一步...)。

INA1651直接从 TI.com 购买、全新。

请原谅粗制手绘。

提前非常感谢您提出任何建议、可能是什么问题。 由于所有芯片都已添加到现有声卡中、因此很难找到这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我根据您的描述尝试在 TINA SPICE 中构建此电路、如果我错了、请纠正我的错误。 INA1651的输出为 Vout =(IN+- IN-)+ Vref。

    因此、如果 INA 的输入是相同的、那么理想情况下、输出应该为0V。 此操作正常。 我还附加了 TINA 文件以供您参考。 如果我错过了任何内容、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../E2E-843301-INA1651-_2B00_-OPA1622.TSC

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢你的帮助。 我知道电路应该正常工作。 我正在寻找一个潜在的连接错误、这将导致我在电路中遇到的影响。 我还找不到任何东西。

    谢谢、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 引脚上的接地连接失败导致 x2 IN+运行。

    现在工作得非常完美。

    谢谢、

    帕维尔